This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G02:工作电压仅为1.8V -长期稳定性?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018630/sn74ahc1g02-operation-with-only-1-8v---long-term-stability

器件型号:SN74AHC1G02

大家好、

你好。

我们的客户使用 SN74AHC1G02或非门作为逆变器、但由于我的部分受到监督、他们仅使用1.8V 电压为门供电、而不是按数据表的要求使用>2.0V 电压。

即使在温度介于-40°C 和+80°C 之间的温度测试期间、电路也能正常工作

在电路板上、栅极用于通过外部信号控制多路复用器。 在正常运行期间、不使用信号(输入低电平、输出高电平)。

他们必须使用此 NOR 门向客户交付第一批产品、并且他们对长期影响有点担心。

您是否知道老化会产生什么影响? 在不久的将来、即使电压降低、栅极也有可能停止正常运行?

感谢您就此提供任何反馈。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    由于我们尚未将器件的额定工作电压范围定为1.65V 至1.95V、因此我无法说在该范围内工作是否会、如何或何时会导致问题。 我应该说 、我们不保证它在这个电压范围内工作、所以在由1.8V 电源供电时、对于功能性、DC 特性、或者开关特性、我们没有任何保证。

    话虽如此--如果它现在起作用,就没有理由期待它在器件的整个生命周期内会随着低压和长通道器件的变化而变化。 我更担心的是、未来的许多器件可能无法在所有条件下工作、因为我们没有针对该工作范围设计/描述器件的特性。

    不过,从可靠性的角度来看,这完全在器件的绝对最大额定值之内,甚至低于正常工作电压,因此我相信我们的可靠性测试仍将涵盖这一范围-- 通常、我们在最坏的情况下(高温和高压)进行测试、以涵盖所有较小的值。 降低工作电压通常会延长器件的使用寿命-尽管使用逻辑电路、这并不意味着什么(因为预期的使用寿命已经很长)。