This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G04:波形失真振荡器电路

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1GU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018561/sn74ahc1g04-waveform-distorsion-oscillator-circuit

器件型号:SN74AHC1G04
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1GU04

您好!

我正在使用一个安装了皮尔斯振荡器电路的旧电路板:

石英晶体的标称频率为 TQX6800/A、90316MHz

C42 C0805C479C1GACTU

C43 C0805C120J1GAC

R74 R75 R66 SMD 电阻器。

如今我遇到的问题是、SN74HC1G04输出上的正常波形显示了一些失真、如下图所示(右图为紫色迹线)。

大多数情况下、通过将逆变器 IC 替换为另一卷带中的一个来解决该问题。 有时可以通过添加与 C42并联的电容来解决该问题。

请帮帮我。 故障可能导致什么?

请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我看来、您会得到一个来自振荡器电路的谐波。

    我的第一个建议是切换到非缓冲反向器-增益将降低、这将有助于实现这一点。 SN74LVC1GU04是一个器件的典型示例。 任何"U04"器件都将是无缓冲反向器、这意味着它只有一个反向级(2个 MOSFET)、这会显著降低增益(在后续放大器级中是累加的)。 这些通常是此类振荡器中使用的内容。