This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 端口内部电路

Guru**** 2929260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018508/port-internal-circuit

器件型号:TXS0104E

您好、E2E、

数据表指出、当它进入 OE 端口时、每个 I/O_PORT 将为 High-Z
每个 I/O 端口都有上拉电阻器。

Q1:如果 OE 为低电平、每个 I/O_PORT 是否为高电平?
Q2:为何 IOZ (高阻抗状态输出电流) 2uA? 仅使用10k Ω 上拉电阻时、IOZ 应约为100uA。
Q3:每个 I/O 端口是否具有内部缓冲器电路?

我们希望在器件禁用时、I/O_PORT 设置为低电平。
Q4:下拉电阻器在 I/O_PORT 上是否有效?

此致、
ACGUY