This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40109B:损坏问题

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: CD40109B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018121/cd40109b-damage-issue

器件型号:CD40109B

您好专家、

我的客户使用 CD40109B 将5V 转换为12V、但他们发现在试运行生产期间、30件中有3件损坏。 以下是客户的原理图和损坏的 IC 图片。   

‘s 使用万用表的二极管功能测试了每个引脚的二极管与 GND 之间的关系、测试结果为:

损坏单元1:7、11、12、13、16引脚至 GND 开路、其他引脚至 GND 为0.6伏;

损坏单元2:11、12、13引脚至 GND 断开、9、10、14、15引脚至 GND 为1.2 ~1.8伏、其他引脚至 GND 为0.6伏;  

正常单元3:12引脚至 GND 断开、其他引脚至 GND 为0.6伏。

您是否对这些信息造成的损害有任何了解? 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

谢谢、此致、

丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来、它们的输出和连接到的任何器件之间存在接地漂移(未显示在原理图上)。 如果接地漂移超过0.6V、则二极管将正向偏置、通过该偏置的电流将破坏该偏置。