This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:SN74LVC1g32标签上的二进制代码不匹配

Guru**** 2537770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016204/sn74lvc1g32-sn74lvc1g32-binary-code-mismatch-from-label

器件型号:SN74LVC1G32

尊敬的 TI 团队:

我的器件 SN74LVC1G32DCKR 标签上有生产日期代码2113。

但是、该单元上标记的二进制代码为 DC 2114-2117。

我是否可以知道直流电标签与实际直流电标签不同的原因? 有什么原因?

已附加装置照片以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junn年、

    我能不能得到标签的图片。 此外、如何从器件标识中获取数据代码2114?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、请参见随附的标签照片和装置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junn年、

    您如何从器件标识中找到2114?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    顶部二进制代码表示年份、底部二进制代码表示月份... 还是不是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junn年、

    是的、正确、年份= 1 (2021)、月份= 4 (4月)。

    您从当月有7个器件的卷带中取出了器件? 此封装在4/8上密封、这会令人困惑。 我还能不能再给大家一张显示2117的图片、然后由我们的质量团队进行调查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    很抱歉让你感到困惑。 我的意思是2114-2117年是4月(第14至17周)。 我只想知道标记为什么具有二进制日期代码2114、但标签显示(D) 2113。 我没有 DC2117装置。 希望这一点很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junn年、

    感谢您的澄清、我现在明白了。 我会提请我的一位质量工程师注意这一点、并在24小时内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junn年、

    标签和零件日期代码之间没有差异、只是它们以不同的方式进行了描述。 标签上的生产日期代码支持第13周至第17周。