This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC00-SP:输入电压澄清

Guru**** 2930430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1018077/sn54ac00-sp-input-voltage-clarification

器件型号:SN54AC00-SP

团队、

第6.2节"建议运行条件"显示了最大 VCC 值时的输入电压(VI)。 但是,在第1节“特性”中,它显示“输入接受6V 的电压”。以下哪一项是正确的? 在3.3V 电压下运行时、此部件能够处理高达6V 的输入吗? “功能”下的产品页面显示“过压容限输入”。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入具有接地和 VCC 的钳位二极管、因此如果您希望输入大于电源、则需要使用串联电阻器、并且一些电流将通过该正二极管流向电源。

    网站上的"过压耐受"输入标签是一个错误、我将研究如何纠正这些器件。