This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 和 TXB0108E 之间有何差异?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017966/txs0108e-what-are-the-differences-between-txs0108e-and-txb0108e

器件型号:TXS0108E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0108

大家好、

我的客户希望将 TXB0108替换为 TXS0108E。 原理图是否需要更改? 是否需要考虑任何事项?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    有关这一点、请参阅数据表。 我建议仔细查看这两个参数、以查看具体参数和应用差异。 概括而言、它们具有相同的引脚排列。  

    以下是 TXB0108数据表的有用摘录: