This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204D:请帮助检查此部件是否可在 I3C 中使用

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017961/lsf0204d-please-help-to-check-if-this-part-can-be-used-in-i3c

器件型号:LSF0204D

您好、先生、

您能否帮助检查 LSF0204DRUTR 是否可用于 I3C?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是一款通用转换器、采用无源 FET 架构进行电平转换。 这使得它适合于开漏应用和推挽应用。 您需要确定它是否起作用、尤其是因为可以使用 I3C 的方式不同。 如果您需要特定于接口的器件、接口团队可以提供特定于 I2C 的转换器、它们可以帮助 I3C。