This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:输出能力

Guru**** 2983340 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27517, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017611/sn74hc14-output-capability

器件型号:SN74HC14
主题中讨论的其他器件:UCC27517、 SN74LVC1G14

你(们)好

当使用 施密特触发 器来控制 MOS 时,但是 输出电流没有达到 MOS 导通所需的电流(例如,施密特触发单通道最大输出25mA,但实际 MOS 导通电流可能高达200mA),这部分电源是否会损坏施密特触发器?

电  容接通 MOS 需要电流200mA、可能在100ns 内、这是一个 连续电流25mA、 足以为电容充电以接通 MOS、这可能会导致接通延迟。 但这会损坏 施密特触发器吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不得超过25mA 的绝对最大额定值、即使在短时间内也是如此。 如果您限制电流、使其保持在该电流以下、则器件不会损坏。

    为什么要使用这样一个旧器件? SN74LVC1G14具有50mA 的限制。 对于较大的负载、有专用的栅极驱动器、如 UCC27517。