This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:器件标识

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017462/sn74lvc2t45-device-marking

器件型号:SN74LVC2T45

尊敬的团队

客户希望检查器件标识的编号排列。

数据表第20页。   SN74LVC2T45DCUR 的器件标识为 CT2X。

1.从封装顶部看 、器件标识的编号排列 是 Q3、Q1、Q2、Q4?

Q3=C、Q1=T、Q2=2、Q4=Z、 器件标识为 CT2Z 是否如下图所示?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    象限信息适用于磁带中的方向。 但您的照片在磁带中没有显示设备。 忘记象限。

    打印标记时、使其在引脚1位于左下时能够按常规方式(从上到下的行、从左到右的字母)读取。  
    (数据表的第30页显示了引脚1索引区域。 在照片中、白色条位于左侧、因此引脚1位于左下角。)

    此器件的标记为 T2 CZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢您的回复。

    1.在照片中。  那么器件不 是 SN74LVC2T45DCUR?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据上面显示的封装信息表中的条目、T2 CZ 是 SN74LVC2T45DCUR 的有效器件标识。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     感谢您的大力支持。

    非常感谢

    丹尼