This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:备选器件型号 具有相同尺寸和功能的 SN74AXC8T245RJWR

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245, SN74AVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017508/sn74axc8t245-alternate-part-no-with-same-footprint-and-functionality-for-sn74axc8t245rjwr

器件型号:SN74AXC8T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC8T245SN74LXC8T245SN74AVC8T245

您好!

 我们在其中一个设计中使用了 SN74AXC8T245RJWR (UQFN 24)。

所有主要分销商的此器件现已缺货、交货周期截至2022年3月。

是否有任何替代器件型号 具有相同的尺寸和功能?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是唯一采用 RJW 封装的器件。 要能够使用 SN74AVC8T245 (较旧版本、稍差的特性)或 SN74LXC8T245/SN74LVC8T245 (针对较高电压进行了优化)、您需要更改封装尺寸。