This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:可将 OE 与 TXS0101上的 VccB 电压相连

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1017048/txs0101-possible-to-connect-oe-with-vccb-voltage-on-txs0101

器件型号:TXS0101

您好!

作为典型应用、我们可以在 TXS0101数据表中看到以下电路。

但是、我的客户希望将 OE 与 VccB 电压连接、如下所示: 是否存在任何问题?  如果是、请告知我们发生了什么问题。

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 输入具有过压耐受性、因此可正常工作。