This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:如果 SN74AXC4T245和 AM26LV32IDR 的输出短路、会发生什么情况?

Guru**** 2523670 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016979/sn74avc4t245-what-will-happen-if-the-outputs-of-sn74axc4t245-and-am26lv32idr-are-shorted

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

如果我在设计中使用 SN74AXC4T245、而不是图像中的 SN74AVC4T245DGVR、那么当我向 SN74AXC4T245馈送输入并使 AM26LV32IDR 输入保持开路时、由于我的两个输出短接在一起、在开路条件下 AM26LV32IDR 输出会影响 SN74AXC4T245的输出。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    为了避免在短接这两个器件输出时发生总线争用、两个输出必须同时驱动高电平或低电平。 此外、两个器件需要处于相同的电压或由相同的电源供电。 在这种情况 下、由于 AM26LV32IDR 的输入为开路、因此输出驱动为高电平、因此 SN74AXC4T245的输出必须驱动为高电平、以避免总线争用。  以下  有关 CMOS 输出短路的进一步说明资源。  

    此致、

    Sebastian