This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:SN74LVC1G34作为替代产品

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34, SN74LVC1G34, SN74LV1T125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016967/sn74lv1t34-sn74lvc1g34-as-replacement

器件型号:SN74LV1T34
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G34SN74LV1T125

您好!

我目前正在使用 SN74LV1T34 (DCK 封装)将几 MHz 的3.3V PWM 信号转换为4.096电平信号。 然后、对该低通滤波器求平均值并将其传递到输出驱动器中、因此  SN74LV1T34的电流消耗可忽略不计。 这在实现时效果非常好。  

 SN74LV1T34的可用性存在问题、因此我正在寻找替代产品。  我目前将 SN74LV1T34的引脚1接地、因此我也查看 了 SN74LV1T125、但这也不可用。 我希望 SN74LVC1G34能够在这里工作。 它没有专门指定翻译、但查看数据表和我的应用、我看不到它不起作用的原因。 输入 PWM 信号将始终达到高电压和低电压电平。   

 我是否正确地认为 SN74LVC1G34适用于此应用? 是否有其他可能起作用的替代产品? 逻辑不需要反相、此时、我被锁定在 DCK 封装中。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、3.3V 和4.096V 之间的差值足够小、正常 CMOS 输入工作。

    您可以在 LVC 或 AHC 系列中使用任何34或125器件(AHC 具有较低的驱动强度)。