This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:热性能数据

Guru**** 2588695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016761/sn74lvc1g125-thermal-data

器件型号:SN74LVC1G125

尊敬的团队  

SN74LVC1G125DCKR 的 TA 是  环境工作温度还是封装的最高工作温度?

请您确认吗?

 非常感谢  

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Denny's、

    Ta max 是我们的规范符合的最高环境工作温度。 从技术上讲、这对于封装来说是相同的范围(我假设您是在谈论塑料)。