This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F38:DB (SSOP)封装

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7438, SN74F38, SN74LS38

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015832/sn74f38-db-ssop-package

器件型号:SN74F38
主题中讨论的其他器件:SN7438SN74LS38

各位专家、您好!

我的客户正在寻找 SN7438"DB" SSOP 封装。
是否提供 SSOP 封装? 或者是否已停产?

谢谢、此致、
Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74F38和 SN7438都不采用 DB 封装。

    您是否在讨论 SN74LS38?
    www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=SN74LS38DBR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、很抱歉我的回复很晚。

    SN7438在发行版中没有 DB 封装?
    我询问了 SN74F38DB、它不是 SN74L38。

    顺便说一下、我们能否将 SN74LS38用作 SN74F38DB 的替代器件?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、SN74F38早已在 DB 封装中售出。 但它不再可用。

    选择 F 的唯一原因是其速度、因此较慢的 LS 很可能不合适。 (目前、SN74LS38是采用 SSOP 封装的唯一集电极开路与非门器件。)