This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:如果 VCCA 设置为1.8V、VIH 的有效输入范围是多少?

Guru**** 2529070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016688/txs0104e-what-s-the-valid-input-range-for-vih-if-vcca-set-to-be-1-8v

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC4T245

团队、

以下是客户原理图:

计划支持从 Porta 输入1.8V 并输出到 portB @ 3.3V。 一个问题、即比较器输入侧电压可能低至1.13V、而 GPIO 高电平输出。 我们的器件是否能够支持该应用?

根据数据表索赔、在 VCCA=1.8V 时、有效的 VIH 最小值似乎为1.6V。 相关问题吗? (不确定原因、但客户提到具有相同索赔的竞争对手器件可能支持0.5VCC、因为输入高电平、因此如果情况确实如此、我会期望获得类似的性能)

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 使用栅极电压为 VCCA 的导通晶体管。 如果电压高于低于 VCCA 阈值电压(本例中约为1.2V)、则该器件将用作模拟开关、因此 B 输出也将为1.13V

    您的所有信号都是单向的、因此您应该使用 SN74AXC4T245等缓冲电平转换器、这样也可以降低电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    抱歉、我有点困惑、请允许 我 重新描述问题和我的理解、 问题如下、以确认 TXS 是否可以将1.13V 识别为逻辑高电平输入? 如果输入为1.13V、输出 B 上会出现什么情况?

    由于1.13V 未达到数据表中定义的 VIH_MIN (1.6V)、我不确定它是否符合您提到的条件? 如果输入为1.13V 且 VCCB 连接至3.3V、输出是否为1.13V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有"逻辑高电平"或"逻辑低电平"、因为 TXS 未缓冲且没有开关阈值。

    栅极偏置为 VCCA。 当 A 电压高于1.6V 时、晶体管将被保证关闭、而 B 电压由上拉电阻器决定。 当 A 电压低于0.15V 时、晶体管导通、并保证 B 电压低于 VolB (请参阅电气特性)。 对于 VIL 和 VIH 之间的电压、晶体管可能会导通、并且 B 输出可能不会低于 VolB 或高于 VOHB。

    数据表第1页的图形描述了这种行为。