This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245:SN74AXC8T245用于250Mbps 的 RGMII 接口、在1.2V &LT 中进行转换;->1.8V

Guru**** 2577175 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016379/sn74axc8t245-sn74axc8t245-rgmii-interface-for-250mbps-translation-in-1-2v---1-8v

器件型号:SN74AXC8T245

您好!

当 SN74AXC8T245器件用于以250Mbps 速率工作的 RGMII 接口(每条 RGMII 线路)时、我注意到该器件存在问题。 我的应用程序实现了1V2和1V8转换域:

VCCB = 1.8V、VCCA = 1.2V

我已经看到端口 A (1.2V 逻辑)上观察到的信号波形在大约500mV 时具有逻辑低电平。 然而、当接口以25Mbps 运行时、这个问题并不存在-那么可以看到波形从~0V 到~1.2V 的范围。

它还在由 FPGA <-> SN74AXC8T245 <-> PHY 组成的 FPGA 工作台上进行了测试、其中接口在25Mbps 下正常工作、在250Mbps 下停止工作。

是否有人可以建议 SN74AXC8T245器件是否已针对以250Mbps 运行的 RGMII 接口进行特性描述和测试? 在 VCCA、VCCB 1.2V 和1.8V 的情况下提供转换

谢谢、

此致

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcin、

    由于该器件是通用电平转换器、因此未针对任何通信接口进行特性描述。 在1.2V 电压下供电时、输出可能无法有效地驱动250Mbps。但是、这将是适合应用的最佳器件。 此器件的最佳选择是1.8V 至3.3V (也是2.5V 至3.3V)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、迪伦、  

    感谢你的答复。 我查看 了 SCEA065B "2.5.1 RGMII 电压转换"、其中有一个 RGMII 接口与 SN74AXCT8245的示例、该接口在需要将 RGMII MAC 转换为1.05V 至3.3V 以太网 PHY 的应用中实现。 在我假设将其转换为1.2V 至1.8V 时也会起作用、与上述示例类似。

    但是、在查看您的回复和我在测试台的经验后、我应该假设 SN74AXC8T245器件在1.2V <-> 1.8V 的转换中不是 RGMII (250Mbps)的理想选择?

    谢谢、

    Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marcin、

    大多数接口具有可使用的范围频率、因此器件可能会针对某些情况(但不是所有情况)对接口进行套件。 这些是通用的、因此由系统设计人员来评估器件是否符合其系统参数。 根据您的结果、我会说这在这种特定情况下不起作用。