This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCA406:IP4856CX25/CZ TI 交叉参考

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCA406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016681/sn74avca406-ip4856cx25-cz-ti-cross

器件型号:SN74AVCA406

大家好、

我的客户正在寻找 IP4856CX25/CZ TI 交叉产品。

请帮我挑选合适的器件吗?

要求是:

-符合 SDIO3.0标准

-双向电平转换(1.8V3.3V

-BGA 间距>0.5mm

之前的一些主题讨论 了 SN74AVCA406支持 SDIO3.0、但我在数据表中找不到具体信息。

此外、它是 不 应满足封装 要求的 TSSOP 封装。

TI 是否有 更好的器件?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我们实际上没有这方面的等效器件。