This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:最大输出频率范围

Guru**** 2516460 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016355/cd74hc4046a-maximum-output-frequency-range

器件型号:CD74HC4046A

大家好、

我们需要通过 CD74HC4046A 实现4倍频率电路、输入范围为100Hz~500kHz、输出为400Hz 至2MHz、 这是一个大频率范围、  是否可用于 CD74HC4046A?

 我知道这对于 CD74HC4046A 来说可能很困难、所以您能帮助评论  CD74HC4046A 的频率动态范围(fmax/fmin)有多大? 通常是10或100?

我们如何获得大 频率动态 范围(fmax/fmin)、我的意思   是如何选择 R1/R2/C 来获得大频率动态范围(fmax/fmin)?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    该频率不应成为问题、该器件的工作频率高达18MHz。

    数据表第19页开始的应用信息部分应有助于器件实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的评论、我所问的不是最大频率、而是频率范围(fmax/fmin)对于确定的 R/C、例如、我们是否可以通过确定的 R 和 C 获得500 fmax/fmin (例如从1kHz 到500kHz)、如果不是、我们通常可以得到的最大频率范围。

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    如果 您在数据表中找不到所需的信息、本应用手册可能会在此处提供帮助。