This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E-Q1:VCCA 打开、VCCB 关闭、OE 低电平

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016175/txs0108e-q1-vcca-on-vccb-off-oe-low

器件型号:TXS0108E-Q1

尊敬的 TI 团队:

我相信我的问题在这里得到了部分回答: https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/984327/txs0108e-q1-partial-power-operation?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TXS0108E#

'电流将流入5V 电源。'  该电流的最大可能值是多少?

作为参考、在断电状态下、我们有:

VCCA = 3.3V
VCCB = 0V
OE = 0V

此外 、SCEA060 仅在以下情况下提供电流数据:

VCCA = 2.5V 至3.5V
VCCB = 2.5V
OE =?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该二极管的特性没有规格。 但3.3V 的电压差异非常大、因此电流将非常大。

    在这种情况下、不应使用 TXS 器件。 您真的需要自动双向转换器吗? 是否有任何单信号是双向的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢。
    然后、我们必须确保 VCCA 关闭、即使 OE 为低电平也是如此。

    我们将 TXS 器件用于 I2C 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C μ V 电平转换器。 但它们具有两个通道。