This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:有关运行电流消耗的查询

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016209/lsf0102-q1-inquiries-about-operating-current-consumption

器件型号:LSF0102-Q1

大家好、TI 支持团队

没有关于工作电流消耗的确切规格、因此请咨询。

请确认并回复上述内容。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、mJ、

    第6.5节中的规格 ICCBA 将是电流消耗。 此 培训视频 介绍了造成此泄漏的器件的偏置电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

    感谢你的答复。

    Iccba 是在 LSF0102-Q1中运行期间消耗的电流吗?

    数据表中的以下各项意味着什么类型的电流?

    [持续通道电流]

    [iPass]

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个值是流经数据 I/O 引脚的电流的限值、即流入 Ax 和流出 Bx 的电流、或者在另一个方向。

    ICCBA 是流入 Vref_B 和流出 Vref_A 的电流