This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:从 A 向下转换到 B

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1016101/lsf0204-down-translation-from-a-to-b

器件型号:LSF0204

从端口 A 到端口 B 的下行转换能否正常工作?  我的电路配置方式为(5 -> 3.3)。  从 YouTube 视频等补充材料中可以看出、这显然不是推荐的降压转换方法。  但是、我没有从数据表中收集该数据、而是将器件视为任何其他转换器。  如果没有上拉电阻器、B 侧的逻辑高电平为2.4伏、而不是所需的3.3伏。  是否有方法可以通过原型装置的正确上拉电阻器来挽救我拥有的内容?  或者、我应该简单地重新开始进行正确的配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF_A 不得高于最低信号电压3.3V。您的电路中是否存在这种情况?

    当从 B 向下转换到 A 时、A 引脚上的电压被 Vref_A 钳制 否则、输出电压仅由上拉电阻器决定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、我的 Vref_A 为5伏。  我知道降压转换应该从 B 到 A 发生、但对于 A 到 B 实施、是否有任何方法可以挽救该硬件?  正确的上拉电阻器(200欧姆)是否应将电平上拉至2.4伏至3.3伏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、您可以在 I/O 引脚上使用任何信号电压。 只有基准引脚具有限制 Vref_A + 0.8V < Vref_B

    当 Vref_A > Vref_B 时、内部晶体管不会正确偏置。