Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, SN74LVC1T45
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 SN74LVC1T45
您好!
我之前使用过简单的 MOSFET N 型电压转换器、将 Raspberry Pi 3.3V UART 连接到 ATMega2560 5V UART。 它工作正常。
因此、我使用 TXB0102制作了一个电路板、在启动后启用 OE、并尝试进行通信、但到目前为止、器件不会相互通信。
似乎两个器件都应该能够提供足够的电流、但这可能不是我的问题的原因。
您认为我需要 TXS0102吗? 不过、它并不像串行具有任何上拉电阻、因此我不确定它是正确的方法。