This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:到 Cext 引脚的 GND 连接错误

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV123A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015925/sn74lv123a-wrong-gnd-connection-to-cext-pin

器件型号:SN74LV123A

您好!

我的客户使用 SN74LV123A 制作了自己的原型。
然后、它们在 Cext 引脚上发现了错误的连接。

它们会像下面那样错误地将该引脚直接连接到 GND。



这显然与数据表说明不同。
但是、就他们的评估而言、它效果很好。

将 Cext 连接到 GND 是否有任何问题?

 

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计时的常见问题 解答如下:

    5.6我能否将 Cext 引脚接地?

    最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡器建议不要将 Cext 接地、则不要将其接地。

    在某些单稳态多谐振荡器中、Cext 引脚在内部接地、但在某些情况下不接地。 如果数据表不清楚且需要相关信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 Ω 电阻读数小于1k Ω、则将两者接地是安全的。