请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV123A 您好!
我的客户使用 SN74LV123A 制作了自己的原型。
然后、它们在 Cext 引脚上发现了错误的连接。
它们会像下面那样错误地将该引脚直接连接到 GND。 
这显然与数据表说明不同。
但是、就他们的评估而言、它效果很好。
将 Cext 连接到 GND 是否有任何问题?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用 SN74LV123A 制作了自己的原型。
然后、它们在 Cext 引脚上发现了错误的连接。
它们会像下面那样错误地将该引脚直接连接到 GND。 
这显然与数据表说明不同。
但是、就他们的评估而言、它效果很好。
将 Cext 连接到 GND 是否有任何问题?
此致、
OBA
使用 SN74LVC1G123单稳多谐振荡器进行设计时的常见问题 解答如下:
5.6我能否将 Cext 引脚接地?
最好遵循数据表中的建议。 如果单稳态多谐振荡器建议不要将 Cext 接地、则不要将其接地。
在某些单稳态多谐振荡器中、Cext 引脚在内部接地、但在某些情况下不接地。 如果数据表不清楚且需要相关信息、请使用欧姆计检查两个引脚之间的电阻。 Ω 电阻读数小于1k Ω、则将两者接地是安全的。