This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4010B-Q1:当 Vdd=5V 且 Vcc=3、3V 时、VOH 最小值、VIL 最大值和 VIH 最小值?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4010B-Q1, TXU0104, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015449/cd4010b-q1-vol-max-voh-min-vil-max-and-vih-min-when-vdd-5v-and-vcc-3-3v

器件型号:CD4010B-Q1
主题中讨论的其他器件: TXU0104SN74LXC8T245

我想使用 CD4010B-Q1将 数字线路从3、3V 传感器转换为5V uC

在数据表的"静态电气特性"表中、 仅   为 Vdd=5、10和15V 指定了 VOL 最大值、VOH 最小值、VIL 最大值和 VIH 最小值  

在"建议运行条件"中、Vdd 指定为至少3V、因此我假设此 IC 可用于将3、3V 电平转换为5V 电平。

当     Vdd=5V 且 Vcc=3、3V 时、如何获得 VOL 最大值、VOH 最小值、VIL 最大值和 VIH 最小值?

此致

区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件针对更高的电压进行了优化。 对于低于5V 的电源、没有保证电气特性

    您实际拥有多少个信号? 最好使用 TXU0104或 SN74LXC8T245等低压电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件针对更高的电压进行了优化、但对于这个特定的数据表、它允许在低至3V 的电压下运行。 我想在建议的工作条件内提供3、3V 的电压、并提供适当的裕量。

    CD4010B-Q1的成本 €0.096、 而 TXU0104  €0.249和 SN74LXC8T245 的成本为€0.341 A、因此选择 CD4010B-Q1有充分的理由。

    来自3、3V 传感器的3个信号、我希望将其转换为5V 电平(SPI MISO 和两个中断)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、数据表可保证它在3V 电压下能够正常工作。但是、对于3V 电压下的驱动强度没有任何保证、因此您只能将其输出连接到高阻抗 CMOS 输入。 此外、您不知道最大频率(在5V 时、最坏情况下的传播延迟为200ns、对应于5Mbps;在3.3V 时、传播延迟将会更差)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对-驱动强度和传播延迟会变得更糟-问题是:多少?  希望 TI 能够提供这些信息。 如果它们声明"它在低至3V 的电源电压下工作"、则必须有一种方法来估算接近此电源电压的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件是23年前从 Harris 收购的。 如果数据表中不包含该信息、则该信息不再存在。