This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:输出引脚中的毛刺脉冲

Guru**** 2532060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015305/sn74lvc1g08-glitch-in-the-output-pin

器件型号:SN74LVC1G08

团队、

 我们将 SN74LVC1G08DBVRE4用于我们的应用之一。 下图用于参考电路

引脚1 -上拉-将始终为高电平

引脚2 -在基准脉冲经过一定的延迟(12ms)后将为高电平

我们在与门的引脚4处看到干扰、如下图所示 、其中在输入端未看到这种干扰。 绿色波形是我们的参考波形。

图1 -针脚1 (黄色)

图2 -针脚2  (黄色)

图 3 -引脚4 (输出) (黄色)

请您在这方面提供帮助。

BR、

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么每个波形都使用不同的时基? 请显示引脚1和4的单次捕捉。

    在此期间 VDD_MCUIO_3V3是否稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    VDD_MCUIO_3V3仅在该点斜升。 我想正是在那里发生了干扰。  

    不同的时基是由于输入的排序。  

    下图是 VDD_MCUIO_3V3 与引脚4的关系

    谢谢

    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的最低电源电压为1.65V。低于该电压时、不能保证正常运行。

    有些逻辑门具有/OE 输入、但非活动输出会导致输出信号被拉高。

    考虑 从两个二极管中构建与门。 (使用肖特基二极管实现较小的低电平电压。) (如果 VDD_IO_3V3低于 VDD_MCUIO_3V3;电流可能会从后者通过二极管流入前者。)