This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G240:逆变器 SN74AUC1G240的启动时间

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC1G240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015245/sn74auc1g240-start-up-time-of-the-inverter-sn74auc1g240

器件型号:SN74AUC1G240

大家好、

我们的客户想知道 SN74AUC1G240的启动时间、 例如、将 Vcc 设置为1.8V 后器件稳定的时间。 我们有这些信息吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该器件的最小 Vcc 为0.8V。 一旦电源斜升到这个状态、器件就变成激活状态。这个器件不一定有一个建立时间。 Ten 规格介绍了器件超过0.8V 电源电压后、器件输出从内部使能信号中启用之前的时间长度。 但事实是、在电源斜坡期间、该器件很可能会在大约0.6V 的电压下激活、因此当您达到0.8V 时、器件处于激活状态。

    对于1.8V 的 Vcc、我建议在电源电压稳定之前不要提供输入、因为电源电压会影响器件的 VIH 和 VOH 电压。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的快速响应。 但是、您能否澄清什么是"Ten 规格"以及它在数据表中的什么位置? 您是指测试规格吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    Ten 和 Tdis 是数据表开关特性表下的启用和禁用时间规格。 但是、正如我之前提到的、当您的电源稳定在1.8V Vcc 时、器件将已经激活。

    此致、

    Karan