This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74F112:时钟上升/下降时间

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015153/sn74f112-clock-rise-fall-times

器件型号:SN74F112

您能告诉我时钟信号上升/下降时间的最小~最大时序值吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有双极性逻辑系列、上升/下降速率的上限为15ns/V (没有下限。)

    因此、VCC = 5V 时、在10%到90%之间、最长时间为60ns。