This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16244A-Q1:12位双向缓冲器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVTH16245A-Q1, SN74LXC8T245-Q1, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1015114/sn74lvc16244a-q1-12-bit-bidirectional-buffer

器件型号:SN74LVC16244A-Q1
主题中讨论的其他器件:SN74LVTH16245A-Q1SN74LXC8T245-Q1TXS0108E-Q1

大家好、团队、

我的客户正在寻找符合 AEC-Q100标准且采用小型封装的12位双向缓冲器。  
您会推荐合适的缓冲器器件吗?

此致、
Dy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "双向"到底意味着什么?

    收发器具有方向控制输入。 SN74LVTH16245A-Q1具有16位;5V 时、只有8位 SN74LXC8T245-Q1。

    如果没有方向控制信号、则需要使用 TXS0108E-Q1等自动双向器件、该器件不会缓冲信号。