This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106-Q1:1.8V <->3.3V eMMC 52Mbps 高速模式电平位移

Guru**** 2810805 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106-Q1, LSF0108-Q1, TXS0108E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1014624/txb0106-q1-1-8v----3-3v-emmc-52mbps-high-speed-mode-level-shift

器件型号:TXB0106-Q1
主题中讨论的其他器件: LSF0108-Q1TXS0108E-Q1

大家好、

我正在寻找用于 eMMC 高速模式52Mbps 转换的1.8V <->3.3V 自动双向电平转换器。  

位数= 10位

我找到了以下器件。  它们是否都满足此要求?  

必须使用汽车 Q100。  

TXB0106-Q1 / https://www.ti.com/product/TXB0106-Q1

LSF0108-Q1 / https://www.ti.com/product/LSF0108-Q1

TXS0108E-Q1 / https://www.ti.com/product/TXS0108E-Q1

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    其中的任何一个都应与该数据速率配合使用。 如果想得到10位、您需要使用1个以上的器件。