This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT7046A:此 IC 是否可用于检测/锁定频率为107kHz。

Guru**** 2825535 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT7046A, CD74HC7046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1135770/cd74hct7046a-can-this-ic-be-used-to-detect-lock-a-frequency-of-107-khz

器件型号:CD74HCT7046A
主题中讨论的其他器件: CD74HC7046A

 CD74HC7046A/CD74HCT7046A 的数据表提到了12MHz 的最小中心频率。 它还提到"对于100kHz 至10MHz 的频率范围、锁定检测器电容器应分别为1000pF 至10pF。" 那么,我是否可以使用此 IC 检测107kHz 的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以这么做。

    我想您是指下表中的最小中心频率:

    请注意12MHz 是最小频率的特定条件。 这不是器件支持的绝对最小频率-但向您显示了您可能从所选条件获得的频率范围。