This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108RKSR 关于最大功率耗散

Guru**** 2532190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136731/lsf0108-lsf0108rksr-about-maximum-power-dissipation

器件型号:LSF0108

您好、支持团队

`s LSF0108RKSR 的最大功耗(PD)是多少?

使用了用于计算 PD 或 PD 计算工具的公式和值?

如果有任何意见、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关;开关的行为与电阻器非常相似。

    允许的最大功率耗散不会导致超过最高结温、即 TA + RθJA×PD < TJmax

    泄漏电流(Vref_A/B)可以忽略不计。 您可以计算通道电流和导通电阻的功率耗散、即 PD = N×ICH×Ron、其中 N×ICH 是总电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Clemen、有关 计算最大功率耗散的更多信息、请参阅常见问题解答。