This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT40105:将 SN74LS224替换为 CD74HCT40105

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT40105, SN74ALS232B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130796/cd74hct40105-replace-sn74ls224-with-cd74hct40105

器件型号:CD74HCT40105
主题中讨论的其他器件: SN74ALS232B

尊敬的支持团队。

我们将 SN74LS224替换为 CD74HCT40105。
我们正在考虑添加反相电路、以查看是否可以替换它。

我们只想更换 FIFO 部件、而不想尽可能改变外设输入信号的时序和波形。

我正在附加 EXCLE 文件进行比较。

如有任何建议,请提出。

e2e.ti.com/.../FIFO_5F00_IC-SN74LS224N_0030D2210030_CD74HCT40105E.xlsx

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    Excel 中的所有内容看起来都正确。  我唯一担心  的是、在 SN74LS224A 数据表中、第一个字已准备好从加载的第二个字中读取、而对于 CD74HCT40105、似乎存在延迟。 (请参阅下面的)

    TI 不再提供 SN74LS224、因此我无法请求使用 SN74LS224来测试它是否经历相同的延迟。 话虽如此、其他一切看起来都非常相似、不会导致时序/波形问题。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San、
    感谢您的回答。

    如果您将其替换为 CD74HCT40105、则会有加载延迟、但我知道它是最接近的模型。
    我们建议在 CD74HCT40105中添加非电路。


    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hiroaki

    我对你的意思感到困惑。 在这种情况下、您打算将非电路添加到哪里、您是否需要我提供更多帮助?

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San、
    感谢 您的支持。

    我还有一个来自客户的问题。
    我所讨论的非电路位于第一个帖子中 Excel 链接内的电路中。
    您是否认为很难更换、包括延迟问题?

    在 SN74LS224A 中、查看前一级中的 LDCK 和 UNCK、波形为16字中间提取。

    CD74HCT40105假定除非读取16个字、否则无法读取。 是这样吗?

    替换的目的是允许 FIFO 寄存器的字深度方向。

    SN74LS224A 能否具有字深方向?
    如果可能、请提供参考电路。

    此致、
    Hiroaki Yuyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    [引用 userid="343895" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130796/cd74hct40105-replace-sn74ls224-with-cd74hct40105/4209454 #4209454"]您是否认为很难替换,包括延迟问题?

    不、它们看起来非常相似、使用非门应该使输入信号保持不变。

    [引用 userid="343895" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130796/cd74hct40105-replace-sn74ls224-with-cd74hct40105/4209454 #4209454]CD74HCT40105假设除非读取16个字、否则无法读取。 这是正确的吗?

    这不正确。 在等待~180ns 的延迟后、可以读取第一个字来纹波数据。

    用于在字深方向上展开。 CD74HCT40105的所有内容似乎都正确。

    同样、我无法测试 SN74LS224A、但通过插入非门而不是延迟来查看时序图应该允许在深度方向上扩展。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YUYAMA-SAN、您好!

    Owen 现已离开办公室。 我会要求他在明天回来时作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Owen-San 和 Emrys-San、

    感谢您的友好支持。

    当我们为客户将 SN74LS224A 替换为 CD74HCT40105时、FIFO 寄存器是否可能具有字深方向?

    我想知道、除了 CD74HCT40105的180nsec 延迟外、通过在 SI 和 SO 端子上添加一个非电路、FIFO 寄存器的字深度方向是否可行。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hiroaki

    [引用 userid="343895" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130796/cd74hct40105-replace-sn74ls224-with-cd74hct40105/4210376 #4210376"]我想知道是否可以通过向 SI 和 SO 端子添加非电路来实现 FIFO 寄存器的字深方向、CD74HCT40105的180nsec 延迟除外。

    是的 、对于 CD74HCT40105、Excel 底部的图像将按字深方向展开。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San、
    感谢 您的支持。

    关于 SN74LS224A 中 CD74HCT40105的替换、存在180nsec 延迟的问题、但我了解到、通过添加非电路、它可用作 FIFO 寄存器的字深度方向。
    我添加了非电路、并向客户推荐 CD74HCT40105。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San、
    感谢您的支持。

    一位客户表示 CD74HCT40105的数据表没有提到深度方向。
    CD74HCT40105可能没有字深方向时序图、它说除非在所有16个字完成后进行记录、否则无法读取。

    您是否有适用于 CD74HCT40105字深方向时序图的应用手册或参考电路、或者您是否与其他客户一起使用过该图?

    例如,对于相同的16×4异步先入先出存储器 SN74ALS232B,数据表封面上的说明显示“级联很容易在字宽方向上完成,但在字深方向上无法实现。” 有一个描述
    www.ti.com/.../sn74als232b

    我们没有关于 CD74HCT40105的字深方向的确切信息。

    此致、
    Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki 您好、

    在数据表中、图12是一个示例、它在字深中展开。  

    它是受支持的、16个字不必被读取即可使第一个字准备就绪。 由于数据需要通过寄存器下降、因此只有轻微的延迟。

    [引用 userid="343895" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1130796/cd74hct40105-replace-sn74ls224-with-cd74hct40105/4216681 #4216681"]您是否有适用于 CD74HCT40105字深方向时序图的应用手册或参考电路,或者您是否与其他客户一起使用过?

    我们没有。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen-San、
    感谢您的大力支持。

    我们在数据表中了解到、图12是一个示例、它在文字上进行了扩展。
    我们要求客户了解图12中的文字深度方向。
    我们建议客户通过添加非门将 SN74LS224A 替换为 CD74HCT40105。

    此致、
    Hiroaki Yuyama