This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125和 SN74LXC8T245的最大输出电流

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1135263/sn74lv4t125-max-output-current-for-sn74lv4t125-and-sn74lxc8t245

器件型号:SN74LV4T125

尊敬的技术支持团队:

①Is 由于发热问题或输出电压(VOH/VOL)无法保持低于输出电流额定值(最大值)?

②这些是总通道输出电流规格还是每个通道的规格?

■SN74LV4T125  

VOH/VOH:±16mA (VCC=4.5V VOH/VOL (MAX))

IO 持续输出电流:±35mA (绝对最大值)

流经 VCC 或 GND 的持续电流:±70mA (绝对最大值)

■SN74LV4T125  

VOH/VOH:±32mA (VCC=4.5V VOH/VOL (MAX))

IO 持续输出电流:±50mA (绝对最大值)

流经 VCC 或 GND 的持续电流:±200mA (绝对最大值)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超过绝对最大额定值时、器件可能会损坏。
    当您超过建议的工作条件时、器件可能不再符合电气特性(如 VOH/VOL)、甚至根本不工作。

    所有额定值均为每个引脚。 但 VCC/GND 额定值限制了所有 I/O 引脚拉出或灌入的总电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 

    感谢你的答复。

    我知道我 需要在电气特性范围内使用建议的运行条件(例如 、VOH/VOL 的 IOH/IOL)。

    此致、

    TTD