This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:LSF0108RKSR ibis 型号选择

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136121/lsf0108-lsf0108rksr-ibis-model-selection

器件型号:LSF0108

大家好、

我使用 LSF0108作为1.2V 至3.3V 之间的电平转换,在进行 SI 仿真时 ,输出 电压不是3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、冯、

    欢迎访问 E2E 论坛! 由于输出端的50欧姆端接电阻器、您会看到该输出。 强烈建议将该电阻器取出(电流电路充当电阻分压器)。

    最棒的

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 ibis 模型替换电阻器时、输出电压也无法达到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除50ohm 电阻后、您能否分享更新波形的屏幕截图? 以及附加您用于仿真的当前 IBS 文件?  


    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    您使用的模型类型错误。 您必须将器件视为总线开关。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../W25Q128JVPJM.ibs