This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS14:总线保持电路

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS14, SN74LVTH540, SN74LVTH240, SN74LVC3G14, SN74LVC1G17, SN74LVC1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136658/sn74hcs14-bus-hold-circuit

器件型号:SN74HCS14
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH540SN74LVTH240SN74LVC3G14SN74LVC1G17SN74LVC1G14

尊敬的团队:

SN74HCS14逆变器是否包含总线保持电路?  

如果没有、是否有其他具有如下总线保持电路的逆变器? 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有大型总线驱动器具有总线保持输入。

    3.3V 时、有 SN74LVTH240/SN74LVTH540 (不带施密特触发输入)。 通常、您可以将总线保持缓冲器或收发器置于栅极前面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    感谢您的评论。  

    浇口的前部是具有浮动输出的浊度传感器。 您是否会推荐总线保持缓冲器解决方案?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该传感器是否具有模拟或数字输出? 在第一种情况下、您需要改用比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    数字输出怎么样?  您是否有任何可推荐的解决方案?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果要保持禁用数字信号的最后状态、请使用总线保持器件。

    (在中、您希望获得固定值、而是使用上拉或下拉电阻器。)

    您有多少个通道? 对于单通道、构建分立式总线保持电路会更容易。

    您需要逆变器还是缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、  

    单通道和逆变器。  

    目前、他们正在使用3CH 逆变器74HC14D 构建总线保持电路、但他们希望简化原理图。  

    因此、它们请求具有总线保持电路的单通道逆变器或1个总线保持缓冲器+ 1个施密特触发输入逆变器。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有具有总线保持输入和少于八个通道的器件。 SN74LVTH540虽然简单、但体积较大。

    您可以使用三通道逆变器(SN74LVC3G14)或逆变器和缓冲器(SN74LVC1G14、SN74LVC1G17)构建总线保持电路。