This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4020:PSpice 模型

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4020, 14-24-LOGIC-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137629/cd74hc4020-pspice-model

器件型号:CD74HC4020
主题中讨论的其他器件: 14-24-logic-EVM

您好!

我正在寻找二进制计数器 CD74HC4020的 PSpice 模型。  TI 网站上未提供该工具。 您能不能为我提供该器件的 PSpice 模型、如果不可用、请告诉我具有相同规格的任何其他类似器件。

谢谢你

Chathithra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chathira、

    由于我在您的另一篇文章中提到的相同问题、我们目前没有计数器模型。 我们还无法生成一个能够可靠地用于计数器的行为模型。

    我建议使用我们的 EVM 14-24-logic-EVM 构建原型。