This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH16245A-EP:CLVTH16245AMDLREP 和8V16245AMDLPG4之间有何差异?

Guru**** 2814125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137751/sn74lvth16245a-ep-what-is-the-difference-between-clvth16245amdlrep-and-8v16245amdlrepg4

器件型号:SN74LVTH16245A-EP

CLVTH16245AMDLREP 和8V16245AMDLREPG4之间有何区别? 它们看起来完全相同的部件。 但是、在将 CLVTH16245AMDLREP 添加到我们的数据库之前、我们需要确保它们是相同的、编号与现有的8V16245AMDLREPG4相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有区别;请参阅 [常见问题解答]为什么逻辑器件的器件型号具有 E4/G4后缀?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    注意:我 知道 TI 器件的 E4/G4后缀、但我问的原因是这些器件的前缀不同(CLVTH 与 8V)。  我是否可以问为什么这里使用不同的前缀? 这是由于一个器件型号中字符数的限制吗? 前缀8V 通常意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您回答正确、G4似乎将其推到字符限制之上、因此系列/前缀缩短了。 这些是完全相同的器件。

    此致、

    Owen