This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:客户需要用于 UART (4Mbps)的电平转换器、并且他们需要两个器件之间~2m 的电缆...

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, TXU0102, TXU0202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136679/txs0102-customer-need-level-translator-for-uart-4mbps-and-they-need-2m-cable-between-2-devices

器件型号:TXS0102
主题中讨论的其他器件: TXU0102TXU0202

大家好、  

我的客户考虑将 TXS0102用于 UART (4Mbps)(A 端口3.3V、B 端口5V)。

但他们担心的是、他们需要在2块电路板之间使用~2m 电缆。

他们目前正在使用 TXS EVM 对其进行测试、在两个目标板之间焊接30cm 电缆、效果良好、
但他们询问如何减少波形的过冲。

问题1:TXS0102是否适合他们? (适合他们的是 AVL 器件)

Q2:您是否会建议 如何减少 TXS0102上升沿的过冲?

祝您一切顺利、

赵仁英

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是一款具有上升沿加速器的无源开关。 对于单向信号、TXU0102等电平转换器将更加稳健、 并且如果需要、其对称输出更易于端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您推荐 TXU0202 (我认为我的客户最好使用1x A->B、1x B->A 器件)。

    通过查看数据表、是否没有像 VCCA <= VCCB 这样的法规?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXU 器件对电源电压没有限制。