This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:电平转换器功能

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXU0304, TXU0104, TXU0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137268/txb0108-level-translator-functionality

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXU0304TXU0104TXU0204

您好!

我将使用 TXB0108 电平转换器进行从1.8V 到3.3V 的逻辑转换。 SoC 以1.8V 逻辑电平为基准、外部 GPIO 接头以3.3V 逻辑电平为基准。

我将 TXB0108的2个 I/O 配置为 SoC 的输入、并具有100kΩ μ A 的内部下拉电阻。 因此、我的驱动源是 GPIO 接头上的相应引脚。

案例1:在 TXB0108的两侧进行探测时、在电路板本身启动期间没有来自 GPIO 接头相应引脚的任何驱动源、有时我会观察到接头处的3.3V 电压和 SoC 处的1.8V 电压。

那么、在电路板本身的启动过程中、即使我在 SoC 上启用了100kΩ μ A 的内部下拉电阻、有时没有任何驱动源的高级逻辑的原因可能是什么

CASE2:加上该值、我为配置的输入引脚提供了一个3.3V 逻辑方波、并观察到精确电平转换为1.8V。

每当我具有已定义的高/低状态时,我都会得到正确的响应,如果以高输出驱动的输入也是高电平,并且如果源断开连接(悬空),那么即使 SoC 上启用了内部下拉电阻器,LT 仍会提供高信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXB 未检测到方向;两侧的输出驱动器始终处于活动状态。 100 kΩ 电阻器太弱、无法覆盖 TXB 的输出。 (如果您使电阻器更强、TXB 将无法覆盖电阻器。)

    如果您知道信号方向、请使用诸如 TXU0104/TXU0204/TXU0304的固定方向转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens。

    但在 TXB0108的数据表中,有人提到“在直流状态下,TXB0108的输出驱动器可以保持高电平或低电平”。

    该器件是否按规定制造?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该说明是正确的。 但有关限制、请参阅第8.3.5节。