This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS11-Q1:温度对 HCS 逻辑系列开关阈值的影响

Guru**** 2530070 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS11-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137974/sn74hcs11-q1-effects-of-temperature-on-switching-thresholds-for-hcs-logic-family

器件型号:SN74HCS11-Q1

对于 HCS 系列、特别是 SN74HCS11-Q1、是否有任何文档可以在不同的工作温度下内插开关阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阈值取决于两个互补输入晶体管的特性、并且输入设计为对称。 开关阈值可能没有一致的上升或下降趋势。

    在任何情况下、指定的最小/最大值都适用于整个温度范围、并且是唯一可用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 HCS 系列、您会发现所有器件的性能都非常相似、因为它们都采用相同的技术构建、即输入和输出的设计在各个器件之间是相同的。

    我可以分享一些有关输入阈值随温度变化的典型数据:

    规格 VCC -40°C 25°C 85°C 125°C
    VT+ 2. 1.29. 1.27. 1.25. 1.24.
    VT+ 4.5. 2.58. 2.55. 2.53. 2.52.
    VT+ 6. 3.32. 3.28. 3.27. 3.26.
    Vt- 2. 0.74. 0.75 0.75 0.76.
    Vt- 4.5. 1.69 1.67 1.66 1.66
    Vt- 6. 2.20. 2.19. 2.18. 2.18.

    请注意、这些是标称工艺器件的典型值。 器件之间始终存在差异、我们只能保证数据表中提供的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emrys、

    感谢您的观看。 当 VCC 为3.3V 时、您是否有任何数据?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅这些相关的常见问题解答

    [常见问题解答]在3.3V 工作电压下、HCS 逻辑系列的性能规格是什么?

    [常见问题解答]在数据表中给出的规格值之间、最好使用哪种方法估算规格值?