This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC16374:输入信号过冲至-0.8V 是否正常?

Guru**** 2810045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUC16374

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1138030/sn74auc16374-is-it-ok-if-input-signal-overshot-to--0-8v

器件型号:SN74AUC16374

大家好、

客户正在使用 SN74AUC16374、输入信号将如图所示呈黄色波形、过冲至-0.8V、但我们的绝对最大值为-0.5V。 您能否帮助确认此过冲是否会对器件造成损坏?

是否存在可靠性风险?

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    我首先建议验证这种测量是否准确--在使用标准无源示波器探头时,通常会出现过度振铃:

    示波器探针上的接地引线具有相当大的长度和环路面积、有助于产生振铃。

    最好使用差分探头或极短的接地引线进行测试。

    -

    如果这是一个实际的下冲、而不仅仅是测量误差、那么我要说他们应该在输入上添加一些串联电阻以防止过大的电流。

    当输入端为-1V 时、仅10欧姆的电阻器就足以将电流限制为50mA。 我建议使用100欧姆电阻将通过二极管的任何电流保持在低电平。