This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:技术规格检查

Guru**** 2841570 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137357/txb0304-spec-check

器件型号:TXB0304
主题中讨论的其他器件:TXS0104E

你(们)好

客户使用的原始材料是 NXP NTS0104GU12、用于音频编解码器和 SD 卡、因为音频编解码器 SDI 输出高电平为2.62V、使用 NTS0104GU12将无法检测到、RD 已评估了 TI 的 TXB0304RUT、 但如果没有内部上拉电阻器、请帮助确认是否存在与 NTS0104GU12相同的规格、但是否可以建议使用具有较低 VIH 的材料(与 TXB0304RUT 相同)? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NTS0104是 TXS0104E 的克隆。

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    原理图 如下、VCC 为3.3V、TXS0104E 的 VIH 不够低、

    音频编解码器 SDI 输出高电平为2.62V、VIH 低于2.62V、SD 卡要求必须为内部上拉高电阻10K 欧姆、

    原理图 应用引脚2/引脚10是 音频 编解码器;其他是 SD 卡、请帮助确认是否有 P2P 替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一具有内部上拉电阻器的器件是 TXS。

    2.62V 值来自哪里? 如果这是音频编解码器的 VOH 规格、则必须考虑测试规格中的输出电流;如果没有下拉电阻器、实际输出电流将接近于零、因此实际输出电压将接近于 VCC。 请参阅 [常见问题解答]当输出电流为 X 或电源电压为 Y 时、输出电压(VOH 或 VOL)是多少?