This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:原理图审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A, SN74AHC125, SN74LV125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1138101/sn74avc4t245-schematic-review

器件型号:SN74AVC4T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125ASN74AHC125SN74LV125A

你(们)好

 我们推出了一款全新的 DIN sn74avc4t245rsvr

请帮助确认 SCH 是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一切看起来都不错。

    如果 VCCA 和 VCCB 连接到同一电源、它们可以共享一个去耦电容。

    在两个电压相同且方向固定的情况下、您也可以使用更简单且更便宜的缓冲器、例如 SN74LVC125A、SN74LV125A、SN74AHC125。