This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:GPIO 的上拉电阻

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137968/lsf0108-pull-high-resistor-for-gpio

器件型号:LSF0108

大家好、

为什么 GPIO 应用中仍有一些上拉电阻器、是否有必要?

与 I2C 不同,我认为 GPIO 的上拉-上拉-下拉已集成到主设备中。

如果需要上拉 电阻器,请为我提供一种在 IC 中包含上拉电阻器的解决方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据应用的不同、可能需要也可能不需要上拉电阻器。

    该图像未显示 LSF0108、也未显示 GPIO。

    请说明您在每个方向上有多少个信号、这两个电压以及数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    从该图中可以看出、GPIO 仍然需要外部上拉电阻、

    仅在较高的 VCC 点和信号接收 器点。

    例如,这个红色圆圈显示的信号为1.8V 至3.3V。

    由于1.8V 无法生成3.3V 电压、因此我们仍然需要额外的上拉电阻

    请帮助确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、向上转换是需要上拉电阻的情况之一。

    请参阅 LSF 应用手册的第5.2节