This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV14A:无限期输出

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV14A, SN74LV540A, TPS3840, TLV810E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137548/sn74lv14a-indefinite-output

器件型号:SN74LV14A
主题中讨论的其他器件: SN74LV540ATPS3840TLV810E

您好、专家、

SN74LV14A 最小 Vcc 为2V。

在系统关断期间、它是否会在低于2V Vcc 的情况下实现无限期输出?

如果输出为高电平、则无法使用此器件。  如果输出在小于2V 时固定为低电平、那会更好。

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于低于2V 的电源、不能保证正常运行、因此输出可能为高电平。

    具有/OE 输入的器件(例如 SN74LV540A)可保证在加电/断电期间禁用输出。 要生成控制信号、您可以使用电压监控器 IC、如 TLV810E 或 TPS3840。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens-San