This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS73A:SN74LS73N 和 SN74LS73A 之间的差异

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS73A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158286/sn74ls73a-difference-between-sn74ls73n-and-the-sn74ls73a

器件型号:SN74LS73A

大家好、

一位客户询问 SN74LS73N 和 SN74LS73A 之间的区别、但是除了  此主题外、我无法在我们的系统中找到 SN74LS73N。

你可以帮帮我吗?

谢谢!

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我在我们的系统中看不到任何 SN74LS73N -- SN74LS73AN 至少可以追溯到1983年。 据我所知、这是 TI 在过去39年中提供的唯一版本。 也许这是客户系统中的一个拼写错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Motorola 制造的 SN74LS73AN 也有一个后缀。

    由 Signetics 制造的 N74LS73N 具有可被误解为"SN74LS73N"的标记。

    对于这两种情况、都可以在互联网上找到错误的名称"SN74LS73N"。