This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT368:加电时的输出状态

Guru**** 2868440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT368

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158282/cd74hct368-output-state-on-power-up

器件型号:CD74HCT368

大家好、

您能在下面为我们的客户提供帮助吗?

我想知道输出是如何在加电时使用以下配置启动的。 对我们来说很重要、因为我们在输出端连接了继电器、如果输出行为不可预测、则可能会产生短路、即使只是在短时间内、我们也会尝试避免这种情况。

我想弄清楚是通过下拉电阻器持续启用驱动器还是需要某种类型的上电复位电路。

我们希望不断启用、除非由于启动状态未定义而需要使它变得更加复杂。

我从下面的 E2E 主题中了解到、上电时触发器、锁存器和寄存器的输出未知。 但是 、CD74HCT368等缓冲器的输出在加电时是否也未知?

e2e.ti.com/.../faq-what-is-the-default-output-of-a-latched-device-flip-flop-latch-register

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    该器件是反相缓冲器、即启动时没有要清除的存储器。 如果加电、则输出等于输入。

    在上电斜坡期间、输出可能会在低于工作电压范围时不稳定、但在工作范围内、输出将为输入的反向。 该器件的工作电压范围为4.5V 至5.5V、因此输出仅由 TI 指定在该范围内工作。

    实际上、该器件将在1.5V 至2V 的电压范围内开始工作、并将继续正常工作、直到达到工作范围。 换句话说、当输入保持低电平(如图所示)时、输出将跟随~1.5V 至5V 的电源。

    -

    通过将 OE\引脚保持在高电平状态(通常通过连接到 VCC 的上拉电阻器实现)、可在加电期间将输出置于高阻抗状态、该状态在整个功率斜坡中保持一致。